在基于NDK的网络例程的开发使用中,发现一个问题,上电,加载程序,运行,网络是通的,重新加载一次程序,运行,网络就不通了。但在CCS调试界面,点一下CPU RESET,重新加载程序,网络又可以运行。
请问CPU RESET进行了什么操作?
我需要做应用程序的重载。我的应用程序1(包含NDK网络)重载应用程序2(包含NDK网络),跳转到应用程序2的入口地址前,应该需要对网络进行复位,请问需要对哪些模块,哪些寄存器进行复位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在基于NDK的网络例程的开发使用中,发现一个问题,上电,加载程序,运行,网络是通的,重新加载一次程序,运行,网络就不通了。但在CCS调试界面,点一下CPU RESET,重新加载程序,网络又可以运行。
请问CPU RESET进行了什么操作?
我需要做应用程序的重载。我的应用程序1(包含NDK网络)重载应用程序2(包含NDK网络),跳转到应用程序2的入口地址前,应该需要对网络进行复位,请问需要对哪些模块,哪些寄存器进行复位?
1. 重新load代码运行,Navigator的一些队列没有被清空,或者有些寄存器状态没有归零,就会出错的。所以要么做硬件复位,要么需要在初始化之前清空Navigator的队列,Reset 网口,再做重新配置。CPU reset所做的操作如下。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Emulation_Resets
2. 软件重新初始化网口,可以参考下面e2e上的例程。
https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/410464