1、是否一定需要一个FPGA对UCD9222进行初始配置?
文档SLUU337中的默认配置,输出是0,DSP没有运行,不能用DSP的I2C对UCD9222进行配置
2、VID接口是否是硬件直接控制的,不需要软件?
3、UCD9222的默认设置是否与SLUU337一样?
4、SLUU337中没有VID相关的设置命令,而且有些命令描述的也不清楚如OPERATION命令,ON_OFF_CONFIG命令等,是否还有其它文档?
5、c6657的SmartReflex功能是否可以用MDCTL1寄存器Disable掉,如果disable后,CORE接多大的电压?
谢谢!