将DM642的输出SDRAM中(Y\Cr\Cb)数据用CCS导出来,在Matlab中显示一切正常。用5150+SAA7121,显示在屏幕中,彩色的某些颜色会发生跳变。
5150中仅对寄存器03H进行操作
_IIC_write(hSeeddm642i2c, addrI2C,0x03, 0x01);
SAA7121的寄存器配置如下:
SA7121H_ConfParams sa7121hPAL[45] = {
{0x26,0x00},{0x27,0x00},{0x28,0x21},{0x29,0x1d},{0x3A,0x13},{0x5A,0x0c},
{0x5B,0x81},{0x5c,0x7F},{0x5d,0x23},{0x5e,0x35},{0x5f,0x35},{0x60,0x00},
{0x61,0x06},{0x62,0x2F},{0x63,0xcb},{0x64,0x8a},{0x65,0x09},{0x66,0x2a},
{0x67,0x55},{0x68,0x56},{0x69,0x67},{0x6a,0x58},{0x6b,0x20},{0x6c,0x05},
{0x6d,0x20},{0x6e,0xA0},{0x6f,0x14},{0x70,0x80},{0x71,0xe8},{0x72,0x10},
{0x73,0x42},{0x74,0x03},{0x75,0x03},{0x76,0x05},{0x77,0x16},{0x78,0x04},
{0x79,0x16},{0x7a,0x18},{0x7b,0x38},{0x7c,0x40},{0x7d,0x00},{0x7e,0x00},
{0x7F,0x00}
};
我已经检测5150的晶振是14.31818MHZ,有源晶振
请问是哪个部分有问题或检测的步骤是什么?如果方便是否有电话?