This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748烧录后问题



 您好,

我现在用仿真器烧录程序成功后,将BOOTMODE=0X01110,从Nandfalsh启动后,程序无法正常运行。查看BOOTCFG的数值是正常的,但就是没法从NANDFALSH启动程序。请问这是什么原因造成的。谢谢

以下截图是烧录过程中,寄存器的相关配置。

  • 请确认一下你用的nand flash是否是ROM bootloader支持的?

    Details of Supported NAND Devices

    http://www.ti.com/lit/an/spraat2f/spraat2f.pdf

  • ChangWei Zheng 说:
    以下截图是烧录过程中,寄存器的相关配置

    要看的是启动后的寄存器值,烧录过程中的看它干啥,只要打印信息烧成功就行了。

    你的AIS文件的配置是否正确?是boot到DDR,还是片上内存?如果是boot 到DDR上,DDR配置对吗?