使用TMDSEVM6678L EVM开发板调试网络,在查看PHY芯片“88E1111‐B2”上电复位操作时,有以下问题:
在开发板官网www2.advantech.com/.../6678le_download.aspx下载了原理图与FPGA内RTL源码。如下面三张图片所示,找到PHY芯片RESET操作是由FPGA输出:
在结合RTL源码文件“shevm_fpga_core.v”内语句:
8'hA: spi_reg[81] <= spi_w[1]; //PHY control, bit 0 (RO) = PHY INIT
assign phy_rst_no = (dsp_porz_o==1'b1 && dsp_resetfullz_o==1'b1) ? spi_reg[81] : 1'b0;
理解为FPGA对PHY芯片的复位操作实际是由DSP通过SPI接口向FPGA发送地址为0xA的命令来触发的,但是我在SDK中没有找到对应DSP端SPI相关操作,请问PHY芯片复位操作对应函数在哪?在什么阶段调用?
下图是工作电脑开发环境的安装列表: