1. 最近在调试C6657时发现,csl库中相关模块的结构体的成员与文档中有些不匹配,csl库中寄存器的数量比文档中描述的要多,例如:
而在EMAC模块的文档中并没有TX_CFG、RX_CFG、AUX_CFG三个寄存器的描述(如下)
请问哪里能找到该寄存器的介绍呢?
2. 在调试EMAC功能时,使用STK包内的代码,在EMAC的LOOPBACK下能够实现LOOPBACK功能,但是使用SGMII模块的LOOPBACK,却实现不了LOOPBACK功能,不知是何原因?
3.在介绍的文档中,没有见到关于SGMII模块的时钟寄存器的配置,这个模块如何知道自己输入的时钟是否是准确的呢?