This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm365平台: /dev/fb/0 与 /dev/video0 共存的问题



Hi,

我使用 dm365 平台, 基于ipnc2.6, 板子上接有一个LCD, 遇到如下问题:

1.)内核使用了 framebuffer,  /dev/fb/0 已经出现,并且 LCD 已经调试通过. 通过 /dev/fb/0 可以将 rgb565的图片显示出来。

2.)  视频播放功能已经调试通过了,可以通过 /dev/video0 播放 yuv420sp 的图片. 但是执行播放功能退出后,framebuffer就不能使用了。所有对 framebuffer的操作都无效了。

这两者是如何共存的?因为我没有evm板子,所以不太清除evm板子的效果。能否请专家指点一下思路?

启动参数如下:

console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=192.168.0.150 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.159:/home/szricky/ip_camera/ipnc2.6/target/filesys,nolock mem=46M video=davincifb:vid0=off:vid1=off:osd0=240x320x16,4050K davinci_enc_mngr.ch0_output=LCD davinci_enc_mngr.ch0_mode=240x320

非常感谢!

Ricky