你好!
之前使用6678的时候,通过核0初始化Qmaster pa将获取的实例保存在共享区,然后从何不初始化设备,而是通过获取这个全局的实例,然后添加pa的路由,或者打开新的队列。那么66Ak怎么实现呢?arm运行了Linux 提前初始化了这些资源,dsp应该不用去初始化了,这个时候dsp核怎么去给pa添加新的路由规则?还能使用底层驱动么?rm是不是可以实现linux与sysbios的资源共享?如果可以有例程么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
之前使用6678的时候,通过核0初始化Qmaster pa将获取的实例保存在共享区,然后从何不初始化设备,而是通过获取这个全局的实例,然后添加pa的路由,或者打开新的队列。那么66Ak怎么实现呢?arm运行了Linux 提前初始化了这些资源,dsp应该不用去初始化了,这个时候dsp核怎么去给pa添加新的路由规则?还能使用底层驱动么?rm是不是可以实现linux与sysbios的资源共享?如果可以有例程么?
DSP可以通过LLD去添加,可以使用底层驱动,不管通过ARM还是DSP去配置,PA底层运行机制都是一样的,只是一个是在LINUX下去做,一个是通过LLD去做而已。
我知道可以。我的问题是如果linux已经运行了,初始化了Qmss那么这个时候dsp调用lld是不是会出现资源冲突。因为c6678是主核初始化获取一个实例保存在共享区,然后从核通过获取这个全局的实例再去操作队列,这样去保证资源统一管理的。那么现在arm运行Linux之后,dsp怎么使用这资源?