Ti 芯片手册这方法说的太少。可以确定的是HPI boot 不支持AIS格式,一般做法是在仿真环境下把芯片内部的各个用到的存储器值导出来,然后当需要重新引导omap时可以随时通过HPI接口把导出的存储器值加载回去如此来实现快速OMAP重新引导。以前用该方案成功应用于TMS320c6415,但是现在项目用到OMAP芯片想用该方法实现ARM和DSP的HPI引导,但是OMAP器件相对6415有很多差异,内部存储器和寄存器的差异以及启动方式更加复杂。我想问的是该方法是否能在OMAP上实现,方法实现有哪些限制和要求。