求教!
我在6657程序中使用了upp接口和6657的EDMA。问题是,我6657的EDMA一启动,upp接口会丢失数据。就好像upp自带的的DMA不工作了。请问,upp自带的DMA和6657的DMA应该是独立的吧?为什么会相互影响呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
求教!
我在6657程序中使用了upp接口和6657的EDMA。问题是,我6657的EDMA一启动,upp接口会丢失数据。就好像upp自带的的DMA不工作了。请问,upp自带的DMA和6657的DMA应该是独立的吧?为什么会相互影响呢?
谢谢!
这两者之间没有联系,不应该互相影响,你的访问是在同一地址吗?应该考虑数据的读写时序是否有冲突。
感谢您的回复!
我检查了一下,没有在读写同一块地址。请问,6657 edma 和 upp 配置的时候有没有什么需要注意的?如果没注意到,可能造成他俩冲突,我单独测试他俩是通过的