This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关BIOSLINUXMCSDK 和 PROCESSOR-SDK-C665X的区别???

Other Parts Discussed in Thread: BIOSLINUXMCSDK, PROCESSOR-SDK-C665X

用于 C66x、C647x、C645x 处理器的 SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK) BIOSLINUXMCSDK 软件开发套件 (SDK)
适用于 C665X 处理器的处理器 SDK PROCESSOR-SDK-C665X 软件开发套件 (SDK)

 

问一下 BIOSLINUXMCSDK 和 PROCESSOR-SDK-C665X是不是同一个东西???

 

打开适用于 C665X 处理器的处理器 SDK 可以下载软件

 

打开用于 C66x、C647x、C645x 处理器的 SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK) 没有可供下载的软件

 

我需要的是C66X的!!!

 

 

  • Processor SDK 对MCSDK进行了整合,是一个统一的平台支持C66x, K2x, Sitara。具体请看下面的wiki网站。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_to_Processor_SDK_Migration

  • 你好

    之前用的包是BIOS-MCSDK 02_01_02_06 例程用的是STK_C6657

    现在 尝试着用了下PROCESSOR-SDK-C665X 04.01.00 编译有很多错误提示

    有没有基于PROCESSOR-SDK-C665X 04.01.00 已经验证的例程???

    谢谢了!!!