This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678学习问题



买了ti的TMDSEVM6678L Rev.3B的板子,也在网上下载了一些学习资料。有些问题想问一下: 

1.  K1_STK_v1.1 文件夹与K2_STK_DSP_v1.1文件夹的区别,看两个READ ME FIRST的文件,感觉差不太多,我应该看哪个呢?

2. 还有一些其他的工程,像GPIO , SPI , Timer , UART等等,我是应该从以什么顺序开始学习呢?

3. 学习的主要资料是什么呢?直接看程序吗?可是看不太懂啊。

暂时学不到多核的地方,求助求助!!!

  • 1  K1是Keystone1 系列DSP,比如6678,6670,665x等, K2是Keystone2 系列DSP, 比如TCI6638(K2K),K2E,K2L,K2G 等

    2  可以先看看GPIO或者TIMER,这两个最简单,

    3  结合资料看GPIO 或者 TIMER 的userguide, datasheet要先看看,另外可以通过processor SDK下的PDK驱动学习,TI.com上有比较多的培训视频,你搜6678就能出来

  • 感谢您的回答,那我就只学习K1的程序了。

    不过您在第三点说的,processor SDK下的PDK驱动不太明白。我在ti官网上搜索6678,然后页面直接就卡主了,使用QQ浏览器和电脑自带的浏览器都没找出来,百度了一下也不行。能麻烦您给我个链接吗?