This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 我用的6657
之前用的包是BIOS-MCSDK 02_01_02_06 例程用的是STK_C6657 编译 调试 OK
现在 尝试着用了下PROCESSOR-SDK-C665X 04.01.00 编译时有很多错误提示
有没有基于PROCESSOR-SDK-C665X 04.01.00 已经验证的例程???
谢谢了
官网上公布的软件开发包都是在开发板上验证过的,看一下你用的软件版本号是否跟release note里的要求一样?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Release_Notes#Component_Version
我用的CCS是7.3.0.00019
PROCESSOR-SDK-C665X是04.01.00
TI C6000 Compiler 是8.15的 不符合?看要求是8.13的 8.13在哪里下
其它没用到吧
不太明白
我如果要用PROCESSOR-SDK-C665X04.01.00
那么CCS就要用7.2.0.13???
TI C6000 Compiler要用8.13???
在这个里面http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Release_Notes#Component_Version
C665x这一项 对应好多“X” X表示不支持还是别的???
谢谢了 不大明白 我再仔细看看