This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我按照ti官方提供的
MCSDK Image Processing Demonstration Guide文件对开发板进行图像处理立例程的烧写,最后的结果没有显示出来,网页打不开,但是在ccs的console窗口里面显示 the I2C write has completed,我想显示这个的意思就是烧写成功了。最开始的程序下载是成功的,因为在网页上有图像处理的界面,而且加载了图片之后也能进行处理,但是断电后进行烧写就不能打开网页,请问这是为什么?以下是我的操作步骤你好
有点不明白你的问题:
“但是断电后进行烧写就不能打开网页,请问这是为什么?”
请问断电后进行烧写是什么意思?
如果是初始将拨码开关SW3456设置成TFTP BOOT的形式,则通过TFTP会将image download到板子上进行显示
在你的PC上安装一个TFTP 服务器软件,比如Cisco TFTP Server,在其中设置好作为tftp server传输的文件目录
配置好PC的IP,在PC和连接上网线,DSP设置为TFTP boot方式,即可进行TFTP传输
你好
谢谢你的回复,关于这个多核的烧写我已经成功的显示出了结果,后来发现时参数的设置问题,可是我还是有点不懂的地方,就是开关的设置问题,如果初始时将开关设置为no boot模式时我还是可以下载进去,请问这是为什么,no boot是通过什么下载嘞?