专家您好!
现在我做的是对在6678上UCOS操作系统的性能验证,对于VLFFT这个例程中如IPC_start()函数中的实现,如果要移植到操作系统上是不是需要修改这个函数,并转化为操作系统的函数实现?
如果要实现完整的移植需要对VLFFT中的那些代码做修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
操作系统关心的是任务调度,中断处理延迟等等,和处理数据的performance没有关系。如果你关心的是数据处理能力,那主要应该参考C66 core的性能。 你的第2个问题理解是正确的
你好
你搭建的环境可以验证整个系统的性能(core+操作系统),如果单就数据处理能力,我们一般关注数学运算能力(主要是core的能力)。如果谈到核间通信,那不是只和core的能力相关,会根据你选择的核间通信方式涉及到不同方面的性能(比如core pac, navigator, IPC 等)