参考 9.4.4.3.1,根据我们硬件的设计,选通的是input: A: RGB Output: A:RGB ,图中绿色的部分。slice 是 0
那在VPDMA的配置中,9.4.8.4节 VPDMA Channels Assignment 的通道列表中,我们来看VIP1的RGB通道,有如下两个:
vip1_porta_rgb vip1_portb_rgb,
这两个通道对应的client 分别是1和2, 文档中要我们参考下面的图
参考上图和VPDMA的通道表得出portA与1有通道,portB与2有通道,并没有A2和B1通道。那么问题来了,第一个图的图9-6的绿色通路部分到底是怎么传输数据的?
难道不需要VPDMA?或者是我文档没有看懂啊?