您好,我们最近在用C6678evm做开发,有一些疑问。
1. 请问C6678是否支持实时的H.264高清HP(High Profile)编码?
2. 在文档sprt598a中,有一个多媒体应用的benchmark表格(截图在附件中),其中system solution density是什么意思?下面的数字便是什么意义?
比如:应用“Mobile Voice Applications AMR Encode + Decode, 12.2Kbps”所对应的system solution density是11,000以及27,500
3. 在文档sprt598a中,pcie card与atca card什么区别?
4. 在文档sprt598a中,8 C6678 DSP跟20 C6678 DSP什么区别?8和20是分别表示什么?
谢谢