你好:
我使用的是DM8127,是自己的板子,由于没有SD卡,我现在使用UART方式进行引导,根据《DM814x AM387x PSP U-Boot》中U-Boot UART support章节所描述的章节进行操作,在执行完“Flashing 2nd stage to NAND from 2nd stage”小节的步骤后,串口终端提示Flash写入OK,然后把板子关电后重启,串口终端打印信息如下图所示:第一阶段引导成功了,可感觉第二阶段没有成功。我想问一下问题可能在哪里(我只是把第一阶段和第二阶段的文件烧写到FLASH了,Kernel并没有烧写)?我使用的NAND FLASH型号为三星的K9WAG08U,2KB/page。