你好
我现在在做DM8168开发,我现在用的开发板是用的RDK2.0,现在升级为rdk4.1 ,我编译的是evm版本,编译DVR版本报错,现在EVM版本用的tvp5158这款芯片,但是我做的产品需要WD1视频,所以想换成TW2968这款芯片,但是我看DVR_RDK中仅支持DVR编译使用,我的开发板是EVM的,所以我想移植TW2968到EVM中,请问直接DVR中TW2968t调用方式,将EVM中TVP5158改为tw5158,就可以吗,需要修改内存分配等一些操作吗,还是直接在RDK_DVR中关于DVR该更方便?我当前没有TW2968平台,所以不能测试,所以想确认哪种方式更可用,先实现代码
谢谢