This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求:TMS320C6455芯片片外FLASH烧写教程

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

如题:求:TMS320C6455芯片片外FLASH烧写教程,如:需要啥文件?如何改写这些文件?如何操作软件?有啥流程图(学习背景,入门级小白一个,看书上的教程都是很早的软件版本?另一方面也没看懂)。

  • 如果你是用DSK6455的话,有flashburn工具可以烧写。
    http://classic.softwaredesignsolutions.com/flashburn4.aspx

    如果是自己的板子,需要根据外接flash手册里的clear/erase/program command来写烧写代码。

  • 你好,非常谢谢你的回答。我们用的开发板的示例程序可以用flash burn 烧写的,因此可以用flash burn烧写。其中有两个问题,第一个,我们原来都是系统自带的cmd文件,在写flash时替换了自己的cmd文件?这样对吗?第二个,我们是不是需要将bootloader.asm和vectors.sam加入到工程文件中一起编译?

  • 一个工程文件里怎么会有两个cmd文件?

    bootloader.asm应该是二次bootloader吧,看你的代码是否需要二次加载。vector.asm是中断向量表,看你的工程里是否需要。

  • 谢谢你的回答,二次BootLoader是需要的,因为使用的芯片是TMS320C6455,因此开机以后BIOS会搬移1kB数据到RAM上,所以需要二次加载。中断向量表是可以加可以不加的?目前写的程序没有用到中断,两个cmd文件最后合并了一个,谢谢你的提醒。