公司在开发基于DM8127的产品,其中视频输入流是cvbs->tvp5150->DM8127 VIP0。目前处于视频输入调试阶段,也就是看视频能不能正确的解码并输入到ddr中。为了便于问题查找,希望在vpss M3裸机的情况下能有一个M3的gel,可以对vpss进行初始化,经过初始化以后可以把tvp5150视频信号进行处理,输入到ddr中,并通过560v2仿真器查看数据。
现在的问题是:
1)上述这种通过gel初始化vpss的思路是否可行?
2)如果1)是可行的,那么有没有现成的gel文件可以借鉴?
谢谢指教!