This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X系统时间中断



1、软件使用

ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-02.00.01.07开发

2、问题:

   系统时间在秒向上加1的那个时刻,将某个GPIO置位,下一次秒再加1时,该GPIO值取反,输出秒脉冲

   请教:  是否是在时钟中断里面进行处理,如果是的话,时钟中断代码在哪里??我在找的时候没有找到相关的处理,??

  •  首先考虑到Linux的系统调度的时延,单独的输出GPIO是很难以做到的精确的一秒一个上升下降沿脉冲。

    另外按照你原来理想的设想情况下,想要做的应该是想在DTIMER的中断中加入该操作。建议看一下TRM的DMTIMER章节