你好 最近在使用XDS560仿真器调试DM3730的DSP程序,程序可以加载成功,但是发现MCBSP1的寄存器无法访问(读写都无效),通过挂仿真器查看,MCBSP1的相关寄存器的值都是0,但是程序中已经使能了MCBSP1的接口时钟和功能时钟,查看寄存器 CM_FCLKEN1_CORE和CM_ICLKEN1_CORE的值也是对的。但是再查看CM_IDLEST1_CORE寄存器中的ST_MCBSP1 位值是1,表示 McBSP 1 cannot be accessed。不知是为什么?难道还有其他地方需要使能吗?