This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EDMA使用问题



TI 的StarterWare 中关于EDMA的例程中使用的传输模式是A-Synchronized Transfers,但是在EDMA3Test函数中开启了bcnt * ccnt次的EDMA传输,也就是每次传输512*1个数据,传输5次。每一次都要再次调用EDMA3EnableTransfer函数进行开启传输。

那么 在A模式下,可不可以一次性将所有数据(512*1*5个)传输完成呢?在不使用Link的情况下。
如果不行,是不是只能使用chaining或是AB模式。
使用chaining时,有没有例程,TI的StarterWare好像没有相关的例程。