This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

标准输出到UDP



我现在想实现一个功能,就是将串口到标准控制台的输出通过UDP上报到PC,我现在是通过将程序的输出重定向到一个文件,然后后台程序不断的读取这个文件,但是现在发现不是实时的,就是隔一会儿输出一大堆,有没有什么好办法,谢谢

  • 你好;

             建议重新修改一下 log 打印接口,打印数据可以同时串口输出和网络传送出去;

            另外还有一个方法可以优化一下,就是程序一直刷新 fflush,同时把数据同步到文件中去,要不然缓存在内存里面,这样你网络获取太慢了;