我现在尝试让C6678与运行windows xp系统的计算机连接。共尝试了两种方法,遇到如下问题:
1.利用PCIe的exampledesign工程,把6678设置成EP模式,主机进入windows后,用仿真器把代码下载进6678并运行,则可以正常连接上,在winndows里用pcie tree也可以扫描到设备,但是我重启windows后,就找不到6678这个pcie设备了,为什么?难道计算机重启的时候会和6678断开物理连接?6678这个例子程序是否有重连机制呢?
2.改用 pcie boot模式,则在计算机进入windows的情况下,我给6678上电让其完成pcieboot,这时在计算机上是可以找到6678这个设备的,但是重启计算机后就找不到6678了,必须重新复位6678让其重新boot才行,和情况1的情形一样!
我尝试让c6678先上电后运行exampledesign的代码,则其等待在link training那个步骤,当计算机一旦上电,6678马上显示link is up,但是当我进入windows后,仍然找不到设备啊!!!
求大神指点!!!有谁成功让6678与windows主机连接并获得windows系统分配的资源?