1.我参考sysbios的帮助文档,用了 CpIntc_enableHostInt(0, 32);这样的函数,也在工程属性,Linker中加入了ae66这样的lib,但是编译结果如下:
提示找不到函数的二进制实现,是我加的库不对么?
2。下面程序是帮助文档中的例程
Int eventId;
Hwi_Params params;
Error_Block eb;
// Initialize the error block
Error_init(&eb);
CpIntc_mapSysIntToHostInt(0, 15, 32);
问题:这个地方的8是指核0-7的124个直接输入的中断输入编号还是cic0中的通道影射,比如我在核0执行程序中,
在cic0中将system int 15影射到32通道,然后固定的通道映射到host int 21.
这个语句是写成CpIntc_mapSysIntToHostInt(0, 15, 32);还是CpIntc_mapSysIntToHostInt(0, 15, 21);
CpIntc_dispatchPlug(15, &myEvent15Fxn, 15, TRUE);
CpIntc_enableHostInt(0, 21);//按上面例子,应写成 CpIntc_enableHostInt(0,32)还是CpIntc_enableHostInt(0,21)
eventId = CpIntc_getEventId(32);//这个是得到核中断输入124个中断号中的一个?
Hwi_Params_init(¶ms); params.eventId = eventId; params.arg = 32; params.enableInt = TRUE; Hwi_create(7, &CpIntc_dispatch, ¶ms, &eb);
本来自己尝试也可以知道这个问题答案了,但是编译不通过,只好一次都问了,谢谢!