在程序处于调试阶段使用仿真器,可是一旦产品化后,程序更新不会再使用Jtag口,板载只预留了串口,如何更新程序,目前板子是DM6437的EVM板。
看了一些类似于SDflash、SERIAL_FLASH_LOADER但都不是针对DM643x的,请求给予解答,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在程序处于调试阶段使用仿真器,可是一旦产品化后,程序更新不会再使用Jtag口,板载只预留了串口,如何更新程序,目前板子是DM6437的EVM板。
看了一些类似于SDflash、SERIAL_FLASH_LOADER但都不是针对DM643x的,请求给予解答,谢谢
Eason,您好:
感谢你的回复,DM6437支持串口启动,我在“Using the TMS320DM643X Bootloader”和DM6437手册的确有看到,但是上面只说了串口配置,和AIS函数的问题,不像EMIF或I2C等启动方式,将程序启动下载与Norflash或EEPROM,串口没有提到把程序下载到哪?
问题1:是否需要自己写串口接收程序?然后在接收程序中擦出Flash,写Flash(我要将代码下到Flash中)
问题2:串口其实我已经配置了,也联通了,BOOTME也接收到,用的是通用串口助手,官网上找了很久没找到属于6437的Serial Flash Load,请问有这个下载软件吗?
很期待您的再次回复
你好,你说的这个启动文件,做了什么工作呢?擦写flash?初始化外设?这个问题应该经常有人碰到吧,产品化的话留串口比较多,望能解答。
我现在进展:上位机可能是串口助手就可以,但是我发送总会“DATA CORRUPT”,还有我实在没搞清楚,串口启动的话,程序是下到flash吗?不下到flash,那下次开机呢无法自启。
www.ti.com.cn/.../tms320dm6437
Ctrl+ F bootloader
您说那个的文档,就是我上面提到的“Using the TMS320DM643X Bootloader”,如果您对这块不熟悉,能麻烦您问下周边同事吗,问题:DM6437串口如何下载程序到flash,也即在产品化后如何利用更新程序,谢谢