1 使用 EDMA3 传输 int[x][x] 类型的二位数组 Param 如何配置;
尤其是aCntbCnt 这个位 对于acnt 和 bcnt的值不知如何计算;
例如 int buf [128][1024]?
那么 aCntbCnt 应该如何配置
2 若为 double buf [128][1024]; aCntbCnt 又该如何配置?
myParamSetup.option = 0x0010000c;
myParamSetup.srcAddr = (Uint32)buf;
myParamSetup.aCntbCnt = 0x10000080;
myParamSetup.dstAddr = (Uint32)dstbuf;
myParamSetup.srcDstBidx = 0x00200500;
myParamSetup.linkBcntrld = 0x0000ffff;
myParamSetup.srcDstCidx = 0x0;
myParamSetup.cCnt = 0x00000001;