各位大神和TI工程师:
我刚接触dsp,接手师兄的电路板,板上C6678+Virtex6 间实现SRIO通信,以前6678上使用4x1Lane的模式下的两个端口,FPGA实例化两个核,C6678的一个端口只接收数据,另一个端口只发送数据,程序能正常工作(C6678的SRIO程序使用的论坛上下的Keystone_SRIO)。现在改为一个端口(1xlaneA)收发共用,出现程序执行不稳定现象。程序执行一段时间后,就会停在Keystone_SRIO_wait_LSU_completion()函数的 { 后面,且传入的第三个参数值异常。而且程序的local_err_det寄存器出现错误值 0x04000000;请问各位大神这是什么原因造成的,怎么查找呀?