This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

About the building the SDK issue for AM437x

Hi TI Expert

我們採用TI AM437x platform 做專案開發, 目前參考下列TI wiki 編譯file-system.

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

但是其(China)端下載的網路速度過慢.

請問

1. 是否有辦法加快網路下載速度

2. 是否可以預先下載程式碼並加入編譯環境路徑,是否有相關文件作法.

     ex: linux-ti-staging-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r3c.arago5.tisdk9 do_fetch (pid 16328)  25% || 39.00 KiB/s

感謝回覆

BR

Yimin

  • 文件系统编译不是必须的,我们一般用系统DEFAULT的文件系统,可以裁减,使用中也没有什么问题

    速度慢主要是连国外网站,中间可能还需要VPN,没有什么太好的办法

  • Hi Sir

    請問是否有建議的VPN ?

  • 一般的应用使用lantern就可以

  • Hi Sir

    我們目前遇到下述檔案無法下載. 請問是否有建議解法? 或者可以先行下載再整合至tisdk folder ? 有的話,可否提供文件?

    Initialising tasks: 100% |###############################################################################################################################| Time: 0:00:05

    NOTE: Executing SetScene Tasks

    NOTE: Executing RunQueue Tasks

    Currently 3 running tasks (1206 of 3670) 32% |####################################### |

    0: linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do_fetch (pid 9199) | <=> |

    1: pcitest-4.9-r0 do_fetch - 12s (pid 9203)

    2: linux-ti-staging-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r3c.arago5.tisdk9 do_fetch (pid 9200) | <=> |

    BR

    Yimin