我们采购贵公司seed-dec138 demo板后,根据提供的user manual已配置好ccs3.3.82.13和linux虚拟机环境,demo程序均为dsp端,运行ok,linux下demo测试ok。
1. 现欲开发arm+dsp程序,使用双核配合完成工作,有几种开发模式可以完成该工作?在以上已有基础上,具体开发步骤和开发环境还需如何搭建?
2.针对dec138的虚拟机Linux环境,是否使用c6run是最佳途径,如何安装和配置c6run,在原有基础上,还需要安装哪些支持软件?
2.如果有以下程序:
/*sum.c 希望运行在dsp端*/
int sum(int a, int b)
{ return a+b;}
/*mian.c 希望运行在arm端*/
#include “stdio.h”
int main()
{
int a=3, b=5;
printf(“sum(%d, %d)=%d\n”, a, b, sum(a, b));
return 0;
}
1)使用c6runapp 如何编译链接和编写各种配置文件?
2)使用c6runlib 如何编译链接和编写各种配置文件?
3)单demo板运行时,如何把以上生成的可执行程序下载到板子上,使其在无人工干预的情况下自动运行?
4) 以上程序不使用c6run,还有其他简单实现方法实现吗?请描述步骤。
因为初学,问题较多,也可将有关资料发送到我的邮箱:glzhou4325@sina.com,谢谢!