TI工程师,您好,
我在使用am3354时遇到个奇怪的问题:电脑(ip=192.168.5.2)、am335x开发板(IP=192.168.5.200)都插入路由器,路由器的LAN口 IP=192.168.5.254,他们详细的配置如下。
出现的问题:电脑ping路由器或开发板都能通,而开发板只能ping通电脑、却ping不通路由器。开发板ping电脑和路由器的截个图如下图。
备注:1.上述开发板使用的linux内核版本为:linux-3.12.10-ti2013.12.01。
2.路由器没有对mac地址的过滤等特殊配置,且我已经重新复位过路由器。
3.如果开发板使用linux-04.06.00.08内核则不会出现上述现象。
请帮忙分析下原因,谢谢!!!