This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求DM642网口传输视频相关资料

现在想实现DM642通过VP口采集视频,数据压缩编码后通过网口传给PC端,PC端通过浏览器或者上位机软件完成视频显示。之前实现了数据采集,请问实现上述功能有没有相关的例程可以参考?

  • 你好;

              有部分的 demo 可以参考,关于采集和编码存储部分;

              没有网络部分,网络部分可以自己实现,移植 live555 搭建 rtsp 服务就可以,pc 端可以通过 vlc软件 显示;

  • 谢谢您的回答,您的意思是将live555移植到DM642,然后VLC接收RTSP流么?我现在在网上找了个jpeg_netcam例程,该程序把视频视频经过JPEG压缩后通过网口传出去,浏览器访问IP地址可以看到对应 的图片,但现在每次打开浏览器看到的图片是静止的,必须每次关掉浏览器再打开才看到图片更新,想问下是程序端问题还是浏览器配置问题,另外现在看到的是图片,如何修改可以看到视频?