This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

8通道14位ADC、单端交流耦合FMC子卡



     FMC124是北京青翼科技的一款8通道250MHz采样率14位AD采集FMC子卡模块,该板卡符合VITA57规范,可以作为一个理想的IO模块耦合至FPGA前端,8通道AD通过高带宽的FMC连接器(HPC)连接至FPGA从而大大降低了系统信号延迟。

       该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡8路模拟信号通过50Ω特征阻抗的SSMB射频连接器输入,通过巴伦变压器耦合至ADC前端。板卡可广泛应用于通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。

技术指标

性能指标: 

1.支持8路模拟信号输入; 

2.采样率最大支持250MSPS、分辨率14位;

 3.输入电压范围:1Vpp~2Vpp; 

4.模拟输入带宽:500MHz(典型值);

 5.支持单端交流耦合输入;

 6.SFDR@170MHz:75dBc@0 dB gain;

 7.SINAR@170MHz:69.8dBFS@0 dB gain; 

8.ENOB@170MHz:11.3bits;

 FMC接口指标:

 1.标准FMC子卡,符合VITA57.1规范; 

2.板卡尺寸:78 x 69 mm 

3.FMC连接器型号:ASP-134488-01,HPC接口;

 2.支持外时钟、外参考内时钟、内参考内时钟三种时钟模式;

 3.板载1片超低噪声TCXO晶振;

其它资源:

 1.支持外触发;

2.板载状态指示灯;

 物理与电气特征 

1.板卡尺寸:78 x 69mm; 

2.板卡供电:0.4A max@+12V(±5%); 

3.散热方式:自然风冷散热; 

环境特征

1.工作温度:-40°~﹢85°C;存储温度:-55°~﹢125°C

2.工作湿度:5%~95%,非凝结;

软件支持

1. 可选集成板级软件开发包(BSP):

2.支持Xilinx开发板,如ML605\KC705\VC707\VC709;

 3.支持用户Kintex-7、Virtex-7载板程序移植;

 4.可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:

应用范围

1. 雷达与智能天线;

2.测试与测量;

3.软件无线电;

 4.中频信号采集处理;

北京青翼科技是一家致力于高端嵌入式智能系统集成和开发服务的高科技企业。公司大量供应嵌入式智能平台(数据中心产品、实时信号处理产品、高性能成储产品、模块化互联产品)、智能系统化解决方案、智能化设备和解决方案等产品和服务

公司地址;北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼1012。

联系电话;010-50976375.       15811214467

公司网址;www.tsingetech.com;