Dear All:
前段时间我司设计了一个板子,然后其中一个芯片选择的时钟输出是 XDMA_EVENT_INTR0 上的 CLOCKOUT1 , 这个时钟默认是 24MHZ, 现在我需要一个 12MHZ 的时钟,我想请教一下,在哪里去修改这个相关的配置去修改为 12MHZ, 或者是哪里有资料供我参考?
目前我已经看了 AM335X (TRM) 里面的 8.1.6.12 , 以及 MPU DataSource 的 4.2.4.1 ,这两份资料里面并没有我想要的信息。除了这些,还有其他的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear All:
前段时间我司设计了一个板子,然后其中一个芯片选择的时钟输出是 XDMA_EVENT_INTR0 上的 CLOCKOUT1 , 这个时钟默认是 24MHZ, 现在我需要一个 12MHZ 的时钟,我想请教一下,在哪里去修改这个相关的配置去修改为 12MHZ, 或者是哪里有资料供我参考?
目前我已经看了 AM335X (TRM) 里面的 8.1.6.12 , 以及 MPU DataSource 的 4.2.4.1 ,这两份资料里面并没有我想要的信息。除了这些,还有其他的吗?
CLKOUT1就是OSC0时钟输入,这个没法用软件倍频/分频,只能改OSC0时钟输入频率。
The CLKOUT1 signal is always a replica of the OSC0 input clock which is referred to as the master oscillator (CLK_M_OSC) in the AM335x Sitara Processors Technical Reference Manual (SPRUH73).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3358.pdf
CLKOUT1就是24M的直接bypass过来的,不能改。所以想用的话最简单的就是用CLKOUT2的,而且时钟源也可以做选择,更灵活些。
你好,我现在clkout2没有输出,cpu无法启动
这会是哪里的问题?
sysboot配置是uart启动,0100 0000 0010 0010
复位引脚高电平
24M输入已经起震了,但是32.768未起镇