你好,我自己板子的DM8127只使用了DDR[0]接口,接了2片DDR3芯片,容量共512MB。我使用的创龙DM8148开发板的uboot,该开发板上DDR的2个端口共接了4片DDR3,容量总共为1GB。
请问DM8127芯片是否支持DDR的容量大小为512MB时启动系统,需不需要对DM8148的uboot做一些修改,才能适应我当前DM8127的硬件设计呢?(原uboot中对DDR的配置是Interleaving模式,我已经改成no interleaving模式,不知道还是否需要改其他地方呢?)