6678内核频率1.2GHz,通过EMIF16访问片外FLASH,使用的CE0空间。
根据EMIF16手册对A1CR进行配置,使(SETUP,STROBE, HOLD)分别设置为(1,20,1)。
根据理论推算,一次访问FLASH的周期为22个emif clock,即22*0.83*6=110ns,其中STROBE(低电平)时间约为100ns。
但是6678连续读片外FLASH,用示波器测量到的访问周期有300ns,每个周期高电平200ns,低电平100ns。
请问,比理论值多出的近200ns是怎么来的?
有没有大神回答一下?