你好
我使用的芯片是NI达芬奇系列的DSP,型号:DM8127,是自己做的的板子,购买的开发板是广州创龙公司的DM8148开发板(软件开发包是广州创龙从TI8148开发板的开发包上改的)。将启动SD卡插到我的板子后,上电,串口终端在booting the kernel后卡住不动了,如下图所示:
但是把这张SD卡插回开发板后,是可以正常启动的。现在已经排除是DDR3以及不匹配的MechineID的原因了,我做了进一步测试,在内核函数schedule()函数中通过printascii()打印调试信息,将task_struct结构的pid和flag信息打印出来,增加的测试代码如下所示:
板卡上电后,在串口终端打印如下信息:
通过上图红色框中的信息可以看出,好像PID为12的任务切换后,系统即卡死了,不再打印任何信息,不知道PID=12的任务是一个什么任务。您能帮我分析一下吗?