我打算用edma3传输图像数据从内存到LL2进行处理,但是在视频数据信号的传输和处理过程中, CPU数据处理必须与EDMA数据传输保持同步,也就是要保证
在CPU访问之前EDMA把数据传输到缓冲区中,而在EDMA输出数据之前CPU完成缓冲区中的数据处理。但是我怎么能保证同步呢?假设edma数据传输非常快,而dsp速度跟不上,这么一来就会造成很多数据来不及处理。
另外edma3的传输速度有没有大致的范围?我好用来评估一下dsp处理时间和edma传输时间是不是相差太多?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我打算用edma3传输图像数据从内存到LL2进行处理,但是在视频数据信号的传输和处理过程中, CPU数据处理必须与EDMA数据传输保持同步,也就是要保证
在CPU访问之前EDMA把数据传输到缓冲区中,而在EDMA输出数据之前CPU完成缓冲区中的数据处理。但是我怎么能保证同步呢?假设edma数据传输非常快,而dsp速度跟不上,这么一来就会造成很多数据来不及处理。
另外edma3的传输速度有没有大致的范围?我好用来评估一下dsp处理时间和edma传输时间是不是相差太多?
baojun zhu 说:我打算用edma3传输图像数据从内存到LL2进行处理,但是在视频数据信号的传输和处理过程中, CPU数据处理必须与EDMA数据传输保持同步,也就是要保证
在CPU访问之前EDMA把数据传输到缓冲区中,而在EDMA输出数据之前CPU完成缓冲区中的数据处理。但是我怎么能保证同步呢?
这种场景,其实是用的手动触发传输或者用QDMA,在启动DMA后,需要等待传输完成才去处理数据。
Trigger EDMA ->Check EDMA complete-> Process data