This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear 各位TI的工程师,论坛技术大牛:
目前我司开发了一块新的产品,使用的镁光的 MT29F2G08ABAEAWP, 之前我使用过一个三星的K9F8G08这颗芯片,在这颗芯片上成功运行并咩有问题,
但是换了三星的这颗芯片之后出现可以烧入但是启动识别不了 nandflash 的问题。
目前我使用的是: SDK6.0, u-boot 2011.09, kernel 3.2.0, 因为客户的原因,不能升级kernel版本。
在物理上,他们的主要区别如下图:
求问: 1. 我查到这颗芯片的ID: 0XD3,是可以的支持的,但是我并没有在 WIKI上面找到 配置 NANDFLASH 的手册,我前面已经能在 256M, 512M上面已经能成功运行,
现在应该改哪里,才能让 nandflash 起来?
2. 如果是不支持这颗芯片,有没有相关的 1G的nandflash 替代?可行的
我看你之前用的三星的NAND Flash,也是4K page的,这个之前AM335x直接从NAND引导没有问题么?印象里4K page的NAND是要在U-boot里加patch的。