目前打算用335x的内部watchdog,触发一次外部的PMIC上电重启过程。
由于在上电复位时,nReset_Out也是低电平,所以想使用一个IO输出来触发。
手册中有提到watchdog溢出后么,会产生一个中断,软件也验证该中断可以触发一次IO的状态变化。
现在的问题是,这样的处理方法能保证系统可靠么?因为这么做相当于watchdog经过了软件的处理,而非纯硬件做的。
或者有什么更好的方法,能够在内部watchdog溢出时,输出一个状态信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前打算用335x的内部watchdog,触发一次外部的PMIC上电重启过程。
由于在上电复位时,nReset_Out也是低电平,所以想使用一个IO输出来触发。
手册中有提到watchdog溢出后么,会产生一个中断,软件也验证该中断可以触发一次IO的状态变化。
现在的问题是,这样的处理方法能保证系统可靠么?因为这么做相当于watchdog经过了软件的处理,而非纯硬件做的。
或者有什么更好的方法,能够在内部watchdog溢出时,输出一个状态信号。
内部的watchdog没法触发外部PMIC重新上电
你需要外部WATCHDOG可以实现你的想法
不大可靠,代码已经跑死了,watchdog溢出中断后不一定还能执行代码让IO管脚翻转。