TI的技术高手你们好, 我们在使
用 CCS5.5版本调试程序发现了一个奇怪的问题, 如上面中间的图。 float 数据配置为0的 数据后,刷新是不会跳变, 单配置为 其它数据后,每次刷新都跳变。 非常奇怪。都已经是显示16进制数据, 并且修改也是修改16进制数据 。 但是修改后显示的 就不是 修改的值。 并且 假如 这个float变量在程序运行过程赋值 一个567值后, 在Expressions 这个窗口显示这个 变量在 变化,变化几次就稳定下来(变化的过程没有修改操作) 。 变量变化后 去查物理地址,确实是数据变化了。 请问下 是那方面的。谢谢!