1、我用c6678evm通过网络接收图像数据进行处理,定义了一个数组buff[655360](一幅图像的数据量),并且用malloc()函数分配了空间,由于使用UDP一次不能传输超过3000个字节(若超过据说需要重新编译NDK),我就把一幅图像分多次接收,每次接收调用了一个长度为2051的unsigned char类型数组,没有用malloc()对这个数组分配空间,但是在运行时出现栈溢出现象,提示:ti.sysbios.knl.Task: line 330: E_stackOverflow: Task 0x80029f88 stack overflow. 我用ROV查看发现stacksize达到100663296(这样的话整个内存空间都不够,也没有办法来改变堆和栈的大小),如图所示:
我怀疑怎么会用到这么大的栈?另外StackTest这个任务是静态配置的,var tskNdkStackTest = Task.create("&StackTest"); 网上有人说若是静态创建任务的话任务的空间和栈(stack)空间都是从堆(heap)中来分配的,而我是静态创建的,怎么出现这么大的栈,
2、假如我用网络调试助手向dsp发送数据,只是每次定义一个长度为2051的unsigned char类型数组来接收数据(也不用malloc分配空间),StackTest的栈占用的就非常小,占用6400个字节,请问为什么差别这么大?是数组设置问题,还是程序的问题呢?