This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x ROM SPL BOOT失败

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

ROM SPL BOOT失败

我公司是做voip网关的产品,CPU板根据BBB线路,因一般开发板出针不符合我产品需求,所以自己layout板子。

将示波器夹到UART0_TX的测试点,开机时没出现任何脉冲'CCCCCCCC'; SYSBOOT [0-4]设成MMC1,MMC0,UART0,都一样。

我没使用32K xtal和eeprom,但这应该无关;因为BBB同样情况下,示波器看会出现pulse,接终端会出现'CCCCCCCC'。

我不会使用JTAG工具,无法调试。

请问这可能是啥问题?可介绍我专业人士吗?或是有人愿意承包此板子的开发工作!

下表是我所测试的电压和时序,看不出有啥问题!

TPS65217

timing

voltage

AC

0 (0->5V rising time=1mS)

5V

PMIC_POWER_EN

50.1mS

1.8V

WAKEUP

96mS

1.8V

VRTC(VLDO1)

50mS

1.8V

VDDS_DDR

97mS

1.35V(或1.57V)

VDD_MPU_MON

105mS

1.1V

VDD_CORE

105mS

1.1V

VDD_1V8(LDO3)

98mS

1.8V

VDD_3V3A(LDO4)

104 mS

3.3V

 

 

 

AM335X

 

 

PORZ

126 mS

1.8V

nRESET_INOUT

126 mS

3.3V

CLKOUT1

126 mS

3.3V 24MHz sinewave

UART0_TX

没出现’CCCCCCCC’

保持3.3V,没输出

UART0_RX

 

3.3V

 

 

 

emmc

 

空的

SD

 

空的