内核:linux 4.4.12
问题出现:
echo "mem" > /sys/power/state
什么都没有显示 所以观察kernel/power/main.c 发现
ti提供的bsp中的kernel/power/suspend.c 中的suspend_set_ops函数并未执行 故而echo "mem" > /sys/power/state时没有显示相关的命令
追踪代码得知suspend_set_ops函数在内核的drivers/soc/ti/pm33xx.c里调用
但是这个驱动并没有编译到内核去 所以我就想办法自己编译这个驱动然后insmod
后来发现这个驱动是依赖于WKUP_M3_IPC && TI_EMIF_SRAM
Kconfig文件
config AMX3_PM
tristate "AMx3 Power Management"
depends on SOC_AM33XX || SOC_AM43XX
depends on WKUP_M3_IPC && TI_EMIF_SRAM && RTC_DRV_OMAP
help
Enable power management on AM335x and AM437x. Required for suspend to mem
and standby states on both AM335x and AM437x platforms and for deeper cpuidle
c-states on AM335x. Also required for rtc and ddr in self-refresh low
power mode on AM437x platforms.
自行编译时会出现错误
WARNING: "ti_emif_copy_pm_function_table" [/home/edisongao/pm33xx/pm33xx.ko] undefined!
WARNING: "wkup_m3_ipc_get" [/home/edisongao/pm33xx/pm33xx.ko] undefined!
WARNING: "wkup_m3_ipc_put" [/home/edisongao/pm33xx/pm33xx.ko] undefined!
此类的错误
而且insmod的时候 出现以下错误
root@am335x-evm:/# insmod pm33xx.ko
insmod: ERROR: could not insert module pm33xx.ko: Invalid parameters
这是我自行解决问题的步骤以及遇到的错误
根据ti的官网中的介绍 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Linux_Power_Management_User_Guide
发现am335x是通过 am335x-pm-firmware.bin这个文件来实现的
但是这个文件我尝试在内核make menuconfig的时候
... -*- Userspace firmware loading support [*] Include in-kernel firmware blobs in the kernel binary (am335x-pm-firmware.bin) External firmware blobs to build into the kernel binary (firmware) Firmware blobs root directory
然后编译重新下载到开发板发现并没有出现解决问题 AM335x Linux Power Management User Guide里的是linux 3.2.0的内核了
这里使用的是4.4.12的内核 怀疑方法不是这样 但是查找相关的描述 并没有查到怎么操作 望告知