将例程做了如下修改:修改DDR3初始化,主频配成1G时钟,Serdes的参考时钟为修改为250M。
分别测试了GE_TEST_EMAC_LOOPBACK模式、GE_TEST_SGMII_LOOPBACK模式、GE_TEST_SERDES_LOOPBACK模式都能通过。而且打印结果信息。测试时其他的配置都相同。
配置如下:Ethernet_Mode ethernet_mode = ETHERNET_AUTO_NEGOTIAT_MASTER;
GE_Port_Connection port_connect[GE_NUM_ETHERNET_PORT]=
{
GE_PORT_CABLE_CONNECT ,//SGMII port 0 我们的板卡用的是这个端口
GE_PORT_NOT_USED//SGMII port 1
};
测试GE_TEST_DSP0_TO_DSP1时不能通过初始化。
发现MDIO初始化后的寄存器都是0 。下面是MDIO的初始化程序。
(1)在6678评估板上运行的MDIO寄存器结果:
(2)在我们自己的板卡上运行的MDIO寄存器结果:
(1)对于上面的现象可能是什么原因导致的???硬件问题或是软件问题最好能具体点。。
(2)如何在程序中修改PHY芯片的PHY地址???例程中评估板的PHY地址是0x1如果想修改为0x7,在程序中该怎么修改???
(3)在评估板上运行DSP和PC之间的通信程序是可以的。但是在我的板卡上就出现如下的问题:
我看了gpSGMII_regs[i]->STATUS_REG=0x30,
(1)我现在测试的板卡的PHY芯片的物理地址是7。出现上面的原因是不是因为修改了PHY芯片地址的原因??????
(2)程序卡死在这里是不是因为MDIO没有初始化成功导致的?????