使用AM335X USB1接USB摄像头拍照,但在使用过程偶尔会出现报错:uvcvideo: Non-zero status (-71) in video completion handler,之后摄像头就无法使用,必须重新初始化摄像头驱动才行。请问这是什么原因造成的?有什么解决方法没。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用AM335X USB1接USB摄像头拍照,但在使用过程偶尔会出现报错:uvcvideo: Non-zero status (-71) in video completion handler,之后摄像头就无法使用,必须重新初始化摄像头驱动才行。请问这是什么原因造成的?有什么解决方法没。
有哪位大哥能提供下帮助不?感激不尽。附件是原理图
你的意思是,USB出问题的时候,是插进去了的时候用的好好的,用着用着就出问题了。还是指后续再有插拔动作的时候,就会引发问题?
目前是的high speed还是full speed?如果降下来USB的速率还有这个问题吗?
可以用这个试着排查一下是不是USB的信号完整性问题。