請問DM8127 IPNC RDK NFS掛載Filesystem一直失敗是單純U-boot那個設定有問題嗎?
因為我VMware可以掛載到filesys,然後tftp也正常電腦端的設定應該都ok,但是DM8127IPNC就是掛不上NFS.
這是那邊還有問題嗎? RDK是使用2.8和3.2 2個版本都試過都失敗.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
請問DM8127 IPNC RDK NFS掛載Filesystem一直失敗是單純U-boot那個設定有問題嗎?
因為我VMware可以掛載到filesys,然後tftp也正常電腦端的設定應該都ok,但是DM8127IPNC就是掛不上NFS.
這是那邊還有問題嗎? RDK是使用2.8和3.2 2個版本都試過都失敗.
NFS掛載失敗可能性多多,你需要貼日誌上看給各位大大看。
除此之外,bootargs的設置等都會有影響,建議你貼上來。
本地掛載ok只是驗證說你服務有開,可以嘗試用別人機器來試驗網絡是否ok。
我把Boot Args的IP改DHCP就可以了.
setenv bootargs 'console=ttyO0,115200n8 root=/dev/nfs rw mem=80M vram=4M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 nfsroot=192.168.10.3:/home/vk/dm8127/Source/ipnc_rdk/target/filesys,nolock eth=00:0C:0C:A0:07:66 ip=dhcp cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.allowOverlap=1 earlyprintk';saveenv
IP改固定IP會有影響嗎?
NFS不知你有没设置过portmap,可以对ip设置开放或者禁止的规则
按你所说,你的固定IP应为同网段才对
我的PC是:192.168.10.2
Vmware裡的ubuntu是192.168.10.3
dm8127是192.168.10.4
但是就一直失敗...但是如果dm8127改DHCP就全都正常了
我不知道還有那邊要設定的.