你好!
我在使用TI 6455 DSK板的时候,发现其SDRAM使用起来不正常。在DSK板的例程Ddr_narrow_mode_read_write_example.pjt中加入往整个DDR中写入0,1,2,……的有序整数,然后再读取判断是否正确的程序,发现按8位和16位读写,整个DDR可正常读写,但是按照32位读写,则不能正确读写;Ddr_normal_mode_read_write_example.pjt中加入相同的程序,发现无论按8位、16位还是32位,都不能正确读写整个DDR。请问是怎么回事呢?